Télécharger le document () de 20

ASC pour génératrice : Six facteurs à considérer pour combiner une génératrice et une ASC

Alors que la liste des menaces sans cesse grandissante laisse les environnements critiques d'aujourd'hui encore plus vulnérables aux interruptions, un nombre croissant d'organisations renforcent leur niveau de sécurité en combinant un système d'alimentation sans coupure (ASC) et une génératrice. Bien que les ASC assurent une excellente protection contre l'alimentation non conditionnée, les pertes de données et les dommages aux équipements – tout en offrant aussi une alimentation de secours pour les pannes de courte durée – elles ne sont pas conçues pour fournir de l'énergie indéfiniment. Entre en scène la génératrice d'urgence, le complément idéal pour les applications qui doivent demeurer fonctionnelles en tout temps, sans interruption.

Cependant, les problèmes de compatibilité sont inhérents lorsque vient le temps de connecter les deux dispositifs ensemble. Jumeler les meilleures ASC et génératrice d'urgence, c'est un peu comme un rendez-vous arrangé : la compatibilité n'est jamais garantie. Pour s'assurer de trouver la correspondance parfaite, et non un conflit de personnalités épique, il est essentiel de comprendre les caractéristiques opérationnelles, l'interaction des charges et la conception de ces dispositifs. 

Protégez le système ASC-génératrice en tenant compte de ce qui suit :

1.       Évaluez la fréquence de la génératrice. Chaque ASC possède une tension d'entrée et une fenêtre de fréquence prédéfinies, qui si elles sont dépassées obligera l'ASC à basculer sur la batterie. Si la plage de fréquence de la génératrice est trop large pour être supportée par l'ASC, alors cette dernière pourra interpréter la génératrice comme une source d'alimentation instable. Si cela se produit, l'ASC demeurera sur la batterie indéfiniment, ce qui aura pour effet de vider la batterie et de perdre la charge.

2.       Déterminez les dimensions de la génératrice. Un bon dimensionnement de la génératrice est essentiel pour s'assurer de la sécurité de la charge de l'ASC et du personnel de l'organisation pendant une panne prolongée. Plusieurs entreprises s'attendent à ce que la génératrice puisse faire fonctionner la climatisation, l'éclairage d'urgence, les communications et autres services essentiels. Mais si la génératrice n'est pas assez puissance, elle ne pourra pas maintenir la tension et la fréquence dans les limites de tolérance d'entrée lorsque l'ASC fonctionne.

Plus la génératrice est puissante, plus la fréquence sera stable et plus elle sera en mesure de supporter la charge lorsque l'ASC n'utilisera plus la batterie. Dans cette perspective, si le budget le permet, il est sage de prendre une génératrice plus puissante et de permettre une certaine croissance avec une ASC adaptée à la génératrice. Voici les recommandations générales pour les modèles d'ASC d'un maximum de 25 kW :

  • Deux fois la charge totale (incluant l'ASC, la climatisation et tous les autres équipements qui doivent demeurer fonctionnels) pour les génératrices au gaz naturel et celles dotées d’un régulateur mécanique.
  • Une fois et demie la charge pour les génératrices au propane ou au diesel et celles dotées d’un régulateur électronique.

3.       Tenez compte de la source de carburant. Les options de carburant pour génératrices les plus courantes sont : le propane, le gaz naturel et le diesel, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Les génératrices au gaz naturel peuvent être plus lentes à réagir et leurs dimensions seront possiblement plus grandes que celles au propane. Le diesel est généralement reconnu comme le meilleur carburant et il domine pour les solutions de génératrices de 50 kW et plus. Cependant, il possède une courte durée de stockage et son coût est plus élevé.

4.       Ne négligez pas le régulateur. Les génératrices portatives sont équipées d'un régulateur, qui limite la vitesse à laquelle le carburant est envoyé au moteur afin de conserver un niveau sécuritaire au cours des variations de charges. Les régulateurs électroniques réagissent rapidement, alors que les régulateurs mécaniques sont plus lents et ils peuvent aussi exiger des étalonnages précis.

5.       Tenez compte de la topologie de l'ASC. Le type d'ASC aura aussi une incidence sur la compatibilité et la configuration entre l'ASC et la génératrice, car toutes ne peuvent pas compenser les variations de fréquence sans dépendre de la batterie. Autant les ASC d'urgence que celles qui sont interactives en ligne utilisent l'alimentation de la batterie pour empêcher les variations de fréquence d’avoir une incidence sur la charge protégée. D'autre part, une ASC en ligne à double changement de fréquence recréée l'onde sinusoïdale et filtre les variations de fréquence dans le cadre normal de son fonctionnement, préservant ainsi la durée de vie de la batterie. Parce qu'il convertit constamment le courant alternatif en courant continu et qu'ensuite il inverse le courant continu en courant alternatif, l'ASC en ligne produit une sortie qui corrige les déviations de tension et de fréquence. Pour cette raison, la technologie à double changement de fréquence est la plus courante pour les applications de charge critique et le plus avantageux en tant que type de système pour l'intégration de la génératrice.

6.       Consultez les fabricants. Vous pouvez souvent éviter un éventail de problèmes potentiels et l'ASC ne fonctionnant pas sur l'alimentation de la génératrice en vous assurant d'abord que le fabricant de la génératrice a testé et approuvé l'utilisation de son produit avec des ASC. Pour vous assurer que vous avez fait le choix optimal d'ASC et de dimension de génératrice, il serait avisé de consulter les fabricants de l'ASC et de la génératrice avant de finaliser vos achats. De plus, les capacités des charges potentielles devant être protégées se trouvent généralement dans les spécifications du fabricant. 
Communiquer avec nous pour jumeler une
ASC avec une génératrice
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends qu’Eaton utilisera mes données pour personnaliser ses communications marketing et j’y consens.  J’accepte que mes données personnelles soient partagées avec Eaton Corporation plc en Irlande, Eaton Corporation aux États-Unis, et qu’elles soient stockées dans des bases de données à visée marketing électronique hébergées au Canada. Toute utilisation de mes données personnelles se fera dans le respect des lois pertinentes et applicables en matière de protection des données et de la politique de confidentialité d’Eaton. Je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des messages commerciaux en contactant Eaton.

Lorsque vous avez besoin d'une protection adaptée pour votre équipement informatique sur bâti, vos armoires de serveurs ou vos applications essentielles, pensez à l'ASC 9PX Eaton. Le modèle 9PX offre des solutions fiables, polyvalentes, puissantes et efficaces qui s'intègrent sans failles à presque chaque environnement.