문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

산업용 탈탄소화 및 디지털화에 에너지 공급

채굴, 금속 및 광물 산업은 필수 원자재를 제공하고 저탄소 미래를 발전시키는 에너지 전환의 중심에 있습니다. 이튼은 고객이 더욱 안전하게 작업하고, 지속 가능하게 운영하며, 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다. 

 

 

 

 

재료 처리 에너지 시스템에 대한 새로운 가능성 창출

에너지 전환을 가능하게 하려면 자원 생산을 높이는 것이 필수적입니다. 탈탄소화 및 전기화 작업에는 디지털 전환이 필요하며, 이를 위해서는 매우 가혹하고 위험한 환경에서 사이버 보안 및 운영 효율성을 우선시해야 합니다.

당사의 강력한 솔루션 포트폴리오와 심층적인 전문 지식은 가동 시간을 늘리고 채굴 효율성을 개선하면서 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 당사의 전문가, 제품 및 서비스를 통해 비용 및 자본을 더 잘 관리하고, 신뢰할 수 있는 연결 환경을 구축하며, 더 안전하게 작업하고, 더 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있습니다. 

주요 이벤트

engineer-steel-mill-clipboard-getty-922710306.jpg

전기 안전 문화의 일원이 되십시오!

올해 IEEE IAS 전기 안전 워크숍에서 귀사와 만나 뵙기를 기대합니다! 2023년 3월 13일~17일, 네바다주 리노에 있는 페퍼밀 리조트에서 함께 하세요.

에너지 전환을 가능하게 하는 채굴, 금속 및 광물 강화

재료에 대한 수요가 증가하고 광석 등급이 감소하고 있으며 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 달성하면 운영의 모든 측면에 압박이 가해집니다. 당사는 가동 시간을 가장 중요하게 여기는 광업 부문에서 귀사가 효율성과 안전성에 대한 고객의 신뢰를 얻을 수 있도록 지원해 드릴 것입니다. 또한 친환경 현장 개발, 기존 운영 업데이트 또는 자재 생산 등 운영에 재생 에너지 및 에너지 저장 시스템을 추가하여 산업 탈탄소화를 가속할 수 있도록 지원합니다.   
광업의 연간 이산화탄소 배출량(기가톤)
1.9 & 5.1
광업의 연간 이산화탄소 배출량(기가톤)
광물 및 금속 수요 증가율
2x
광물 및 금속 수요 증가율
사이버 보안을 개선할 수 있는 기회를 확인한 광산 기업 비율
94
%
사이버 보안을 개선할 수 있는 기회를 확인한 광산 기업 비율
safety-security-emergency-communications.jpg

사람과 장비 보호

운영 안전 개선에 지속적으로 중점을 두고 채굴 기회를 확대할 수 있도록 지원합니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 아크 과학 및 전기 안전 분야에서 수십 년의 혁신을 활용하여 사람들을 보호하고 열악한 조건에서 안전하고 사이버 보안이 유지되며 현대적인 제어 기능을 제공합니다. 가장 중요한 것, 즉, 디지털화와 사이버 보안을 통해 안전을 강화하기 위해 업계 최초의 기술과 오랜 시간 검증된 접근 방식을 제공하기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다.  

quarry-texas-dusk-getty-976095316.jpg

가동 시간 증가 및 운영 효율성 향상  

운영 시 항상 생산성과 가동 시간을 향상할 수 있는 성능을 확보해야 합니다. 견고한 조명 솔루션, 지능형 전력 관리 장비 및 디지털 솔루션을 포함한 광범위한 위험 방지 및 제어 솔루션은 가장 까다로운 환경에서도 지속적인 개선을 위한 성능과 가동 시간을 제공합니다. 또한 변화하는 전기 요구 사항을 신속하게 충족할 수 있도록 완벽하게 공장 구성 및 테스트를 거쳐 배송되는 통합 전력 어셈블리를 사용하십시오.  

aerial-solar-panels-sandmine-getty-1345281470.jpg

친환경 채굴, 금속 및 광물 가속화    

배출 및 탄소 영향 목표에 도달하는 데 필요한 기술로 에너지 전환을 빠르게 추적하십시오. 당사의 전문 엔지니어는 적절한 크기의 재생 에너지 및 에너지 저장 장치를 사용하여 발전기에 대한 의존도를 줄이고 복원력을 강화할 수 있습니다. 당사의 디지털 솔루션은 데이터 기반 통찰력을 제공하여 에너지 소비, 사용량을 관리하고 전력 품질을 모니터링할 수 있습니다.   또한 마이크로그리드 컨트롤러와 전기 자동차 충전 인프라(EVCI)에 대한 브레이크아웃 접근 방식을 통해 목표 업그레이드를 적용하여 운영을 전기화하고 탈탄소화할 수 있습니다. 채굴 과정의 모든 단계에서 전 세계에서 지속 가능한 성장을 가능하게 하는 분산 에너지 자원을 개발하고 통합하기 위해 노력하고 있습니다.

performance.jpg

재료 처리 개선  

끊임없이 변화하는 채굴 및 광물 산업에서 지속적인 운영 개선이 경쟁력을 제공할 수 있습니다. 당사는 증가하는 에너지 비용을 상쇄하고 환경 발자국을 줄이는 동시에 가동 시간을 늘리는 데 필요한 에너지 시스템 업그레이드 및 최적화를 제공합니다. 또한 수익을 높이는 데 필요한 정확하고 실제 활용 가능한 통찰력을 제공하는 디지털 솔루션을 통해 효율성을 높일 수 있습니다. 

eaton-facilities-exp-sept-2024.gif

미국 국내 선호 제품 지원 

이튼은 정부 계약 요건과 의무를 포괄적으로 이해하는 전력 관리 회사입니다. 이튼은 국내에서 조달하고 미국에서 제품을 제조함으로써 국가 안보의 이익을 지원해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 

  • 지식 센터

    에너지 시스템이 어떻게 처리 산업에 안전하고 안정적이며 지속 가능한 전력을 공급할 수 있는지 알아보십시오. 지식 센터에서 성공 사례, 백서, 동영상 등을 살펴보십시오.
    자세히 보기