문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

미래 지향적인 HMI 설계 방법

현대 산업 환경에서는 작업자가 태블릿이나 모바일 장치를 통해 여러 장비를 제어하는 경우가 많습니다. 모바일 또는 웨어러블 장치의 사용자 중심 HMI는 언제 어디서나 작업별 정보를 제공하여 많은 이점을 제공합니다. 이러한 장치는 운영자에게 예정된 단계에 대해 경고하는 것부터 원격 모니터링 활성화에 이르기까지 다양한 기능을 수행할 수 있습니다.

그러나 알림뿐만 아니라 명령을 실행하기 위해 스마트 장치를 사용하는 것은 어려운 일입니다. 여기에는 사이버 보안 위협 최소화, 보안 제어 설정 및 데이터 일관성 보장이 포함됩니다.

콘텍스트별 보안 제어 구현

각 사용자의 역할을 포함하여 사용 콘텍스트에 대한 포괄적인 이해를 확립해야 합니다. 먼저 일반 작업자, 감독자 및 유지보수 직원과 같은 다양한 범주의 사용자를 식별합니다. 그런 다음 각 역할 프로필에 대한 설명과 함께 각 사용자 그룹을 할당합니다. 이를 통해 역할별 방식으로 정보 요구 사항과 권한을 할당하는 동시에 안전과 보안을 강화할 수 있습니다.

콘텍스트별 제어를 설계하기 위한 몇 가지 주요 고려 사항 

  • 역할 기반 로그인은 모든 사용자를 위한 균일화된 사용자 환경을 구축하는 대신 로그인 시 콘텐츠를 필터링하여 액세스 수준을 결정합니다.
  • 역할별 대화 상자에는 다양한 수준의 세부 정보가 표시되므로 현재 작업에 필요한 정보만 표시됩니다.
  • 역할별로 민감한 사용자 인터페이스 섹션에 대한 액세스를 제한하지만 모든 사용자가 주요 정보 및 제어를 계속 사용할 수 있도록 합니다.

 

안전한 Industry 4.0 수용  

점점 더 많은 기계가 클라우드에 연결되어 데이터의 가용성을 높이고 가동 시간을 극대화하며 스마트 제조의 추세를 주도하고 있습니다. 이와 동시에 특정 워크플로, 특히 모니터링 및 유지 관리가 아웃소싱되는 경우가 많습니다. 이를 위해서는 외부 서비스 제공업체의 안전한 통합이 필요합니다.

이 모든 것이 HMI 설계에 영향을 미쳐 데이터 가용성, 클라우드 연결성 및 (사이버)보안을 보장합니다.

  • 클라우드 인프라를 통해 작업 제어를 구현하여 외부 역할의 통합을 촉진합니다.
  • 항상 사이버 보안이 구성 요소 선택 및 HMI 시스템 설계의 주요 기준 중 하나인지 확인하십시오.
  • 외부 역할에 제한된 액세스 권한을 제공하여 담당 장비 정비에 필요하다고 간주되는 상태 업데이트, 경고 및 알림을 수신합니다.
  • 외부 서비스 제공업체가 이 데이터를 효과적으로 활용하여 예측 유지보수 접근 방식의 일부로 개입 또는 수리가 필요한지 여부를 자율적으로 결정할 수 있습니다.