사람이 기계 또는 장비를 작동할 수 있는 사용자 인터페이스로서 HMI 터치 패널이 작동 환경 내에서 효과적으로 작동하고 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 제어하는 것이 중요합니다.
HMI 터치 패널 옵션은 주로 정전식 또는 저항식 터치 기술을 사용합니다. 각각에는 장점과 단점이 있으므로 운영 환경을 고려해야 합니다. 매우 산업적이든, 내부 또는 외부에 있든, 먼지가 많든, 비교적 깨끗하든, 모두 터치 패널 선택에 영향을 미칠 수 있습니다.
정전식 터치 – 고려 사항
저항식 터치 – 고려 사항
알람 처리, 고객의 제품 레시피 및 관련 프로세스의 레시피 관리, 서비스 및 유지 관리를 위한 에너지 계량 원격 액세스 및 클라우드 연결, 사이버 보안 및 기타 요인도 중요한 고려 사항입니다.
“다음/이전” 탐색을 통해 최소한의 탭, 스와이프 및 화면을 사용하여 빠르고 쉽게 콘텐츠에 액세스할 수 있는 선형 구조를 생성하여 시각화를 단순화합니다.
화면 하단에 탐색 컨트롤을 배치하여 직관적으로 탐색할 수 있도록 하여 실수로 활성화하거나 왼손잡이 및 오른손잡이 사용자를 동일하게 지원하는 다른 화면 콘텐츠에 대한 사용자의 보기를 차단할 가능성을 줄입니다.