사용하기 쉬운 인터페이스를 만드는 방법
작업, 용어 및 명령은 사용 시 일관되게 제시하고 작동해야 합니다. 반복성은 사용자가 더 빠르게 학습하고 보다 신속하게 정보를 찾는 데 도움이 됩니다. 아이콘, 버튼 및 탐색 메뉴와 같은 디자인 요소도 일관되어야 합니다.
직관적이고 사용자 친화적인 제어는 사용자가 HMI 인터페이스에서 읽고 입력해야 하는 정확한 데이터를 파악하여 복잡성을 최소화할 때만 설계할 수 있습니다.
HMI 인터페이스를 설계할 때 단순성과 명확성을 구현하기 위해 온스크린 버튼은 중요한 역할을 합니다. 따라서 사용자가 터치스크린 패널을 쉽게 탐색할 수 있도록 지원할 가능성을 극대화합니다.
GUI의 색상 테마는 조직의 기업 정체성을 반영해야 합니다. 운영 환경의 조명 구성표에 따라 밝고 어두운 테마를 사용할 수 있습니다.